Aplicaciones - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active

Utilice un ADS en las siguientes situaciones:

  • Cuando el número de motores de red es mayor que lo que un solo motor de red puede manejar de manera eficiente como Director de Sitio.

  • Las necesidades de almacenamiento de datos históricos a largo plazo superan la capacidad de un motor de red típico.

  • El número de usuarios simultáneos que inician sesión supera la capacidad de un solo motor de red. El ADS admite un máximo de 5 usuarios simultáneos, y hasta 10 a 14 motores SNE/SNC/NxE. Consulte la guía de configuración Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Utilice un ADX cuando se aplique alguno de los siguientes criterios:

  • Se requiere el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, Energy Essentials de Metasys, o la aplicación Metasys para entornos validados (MVE), arquitectura extendida.

  • Necesita soportar más de 5 usuarios simultáneos. El ADX admite un máximo de 10, 25, 50 o 100 usuarios y hasta 1000 motores SNE/SNC/NxE. Consulte la guía de configuración Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

  • Un ADS no cumple cualquiera de los requisitos de acceso o almacenamiento de datos.

Para ayudarle a decidir si un ADS o ADX se adecua más a su instalación, tenga en cuenta sus respectivas capacidades de almacenamiento y acceso a datos.