Usuarios simultáneos de ADS/ADX - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active
Language
Español (España)

Utilice la siguiente tabla para ayudarle a determinar qué producto de usuario ADS/ADX debe pedir. La tabla facilita ejemplos del número total de usuarios admitidos que pueden conectarse simultáneamente a la interfaz de usuario de SMP y de Metasys.

Nota: La siguiente información proporciona las limitaciones admitidas de usuarios simultáneos. El uso más allá de las limitaciones admitidas puede dar lugar a problemas de rendimiento del sistema o del servidor.
Tabla 1. Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX/ADS-Lite/OAS
Tipo ADS/ADX Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX
IU de SMP IU de Metasys

ADS/ADS-Lite/OAS para 5 usuarios

0 5
2 3
5 0
ADX para 10 usuarios 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX para 25 usuarios 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX para 50 usuarios 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX para 100 usuarios 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Por ejemplo, como se aprecia en Tabla 1, con un ADS o ADS-Lite de 5 usuarios, se admiten 5 usuarios de la IU de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 3 usuarios de la IU de Metasys, si hay 2 usuarios de SMP conectados. De manera similar, con un ADX de 50 usuarios, se admiten 50 usuarios de la IU de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 40 usuarios de la IU de Metasys, si hay 10 usuarios de SMP conectados. La única restricción de usuarios de la IU de Metasys se aplica a un ADX de 100 usuarios: no se admiten más de 50 usuarios de la IU de Metasys, independientemente del número de usuarios de SMP.

1 El ADX para 10 usuarios tiene una limitación de 10 usuarios simultáneos de SMP. El límite de usuarios simultáneos de la IU de Metasys es de 25.
2 El ADX para 100 usuarios tiene una limitación de 100 usuarios simultáneos de SMP. El máximo de usuarios simultáneos de la IU de Metasys es de 50.