Uso de herramientas de configuración - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active

Debe obtener la licencia de Herramientas de Configuración Metasys antes de utilizarlas. Entre estas herramientas se encuentran las siguientes:

  • Herramienta de configuración del sistema versión 15.0
  • Herramienta de configuración del controlador versión 15.0
  • Paquete de controladores de campo de Metasys
  • Paquete de dispositivos de Metasys
  • Paquete de dispositivos bus (SA) de sensor/actuador de Johnson Controls
    Nota: El paquete de dispositivos de bus de sensores/actuadores (SA) de Johnson Controls es una función con licencia dentro del producto CCT. Puede acceder y descargar el contenido asociado a esta licencia por separado a través del producto Johnson Controls SA Bus Device Packages en el Portal de Licencias. Para asegurarse de que la licencia se aplica tanto a CCT como al producto Johnson Controls SA Bus Device Packages, importe Johnson Controls SA Bus Device Packages antes de obtener la licencia de CCT.

Para obtener información sobre las licencias, consulte Software Manager Help (LIT-12012389) y las guías de instalación de los productos específicos para estas herramientas.