El software de actualización es software de Metasys de la versión actual para actualizar productos como ADS/ ADX, OAS, MVE, NAE85 y LCS85 en sitios donde ya hay instalada una versión principal anterior del software de Metasys (por ejemplo, actualizar software de la versión 11.x o anterior a la versión 12.0). Los paquetes de software de actualización de Metasys se identifican mediante el sufijo -6 en el número del código de producto.
Los paquetes de software de actualización de Metasys también pueden incluir actualizaciones del software Microsoft SQL Server actualmente compatible (por ejemplo, actualizar un ADX10 existente a un ADX10SQL).
Para las actualizaciones principales (por ejemplo, la actualización de la versión 11.x o anterior a la versión 12.0), debe adquirir un paquete de software de actualización de Metasys actual. Puede actualizar desde cualquier versión principal anterior a la actual.
Para actualizaciones secundarias (por ejemplo, la actualización de la versión 10.0 a la versión 10.1), su representante de Johnson Controls puede actualizar el sitio.
Para saber si debe renovar la licencia de su software de actualización, consulte Información sobre licencias.