Novedades - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active
Los siguientes productos y códigos de producto se introducen en la versión 12.0 de Metasys:
  • Gestión BACnet/SC:
    • Licencia para utilizar la función de gestión BACnet/SC en Metasys UI o en la herramienta de configuración del sistema de Johnson Controls (JCT): M4-BACNETSC-0
    • Certificados de criptografía de curva elíptica (ECC) para dispositivos BACnet/SC:
      Tabla 1. Nuevos certificados ECC para dispositivos BACnet/SC
      Número del código de producto Descripción
      M4-JCCA-0
      • Autoridad de certificación (CA) del cliente de Johnson Controls solo para certificados BACnet/SC ECC
      • Caduca a los 30 años
      M4-JCCERT1-0
      • Certificado ECC de Johnson Controls: uno (1) total
      • Caduca a los tres años
  • Licencia del Portal de administración de centros (SMP): MS-SMP-6. En la versión 12.0, la interfaz de usuario de SMP es una licencia separada disponible solo para los sitios Metasys existentes y para los sitios Metasys para entorno validado nuevos o existentes. Si se necesita la IU de SMP para un sitio existente que no sea MVE, debe adquirirse por separado. En los sitios MVE, la licencia de la IU de SMP se incluye con la licencia MVE y no es necesario adquirirla por separado.
  • Licencia para utilizar la Herramienta de cambios masivos (MCT) para generar archivos de configuración de cliente de Transporte de Telemetría MQ (MQTT) para un motor SNC o SNE.
    Nota: MCT está disponible a través de TL-BUNDLEMS-0 y no se vende individualmente.
  • IU de Metasys Fuera de línea cambió su nombre a Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT). En este momento no se requieren nuevos procesos o procedimientos con el esfuerzo de cambio de nombre de JCT. La instalación y la concesión de licencias están acopladas al SCT, como ocurría anteriormente con IU de Metasys Fuera de línea.

Además, a partir de la versión 12.0 de Metasys, las imágenes de los motores las proporcionan y descargan los productos MS-MULTENG en lugar de los productos de servidor. Las suscripciones incluyen ahora una copia del producto MS-MULTENG.

Los siguientes productos y códigos de producto ya no se ofrecen en la versión 12.0 de Metasys:

  • Suscripciones SOLO para el tipo de software Metasys ADS/ADX Server: MS-ADSONLY-SCS, MS-ADSONLY-SC3, MS-ADXONLY-SCS, MS-ADXONLY-SC3, MS-ADX25ONL-SCS, MS-ADX25ONL-SC3, MS-ADX50ONL-SCS, MS-ADX50ONL-SC3, MS-ADX100ON-SCS y MS-ADX100ON-SC3
  • Códigos de producto únicos para solicitar una versión anterior del software de servidor: MS-ADS05U-0P, MS-ADS05U-6P, MS-ADSLA5U-0P, MS-ADSLA5U-6P, MS-ADSLE5U-0P, MS-ADSLE5U-6P, MS-ADX10U-0P, MS-ADX10U-6P, MS-ADX25U-0P, MS-ADX25U-6P, MS-NXE85SW-0P, MS-NXE85SW-6P y MS-15KUPG-0P
  • Reproducciones en soporte DVD del software Metasys: M4-COPY-OAS, MS-COPY-ADS05U, MS-COPY-ADSL-A, MS-COPY-ADSL-E, MS-COPY-ADX10U, MS-COPY-ADX25U, MS-COPY-ADX50U, MS-COPY-ADX100U, MS-COPY-EREPORT, MS-COPY-EXPORT, MS-COPY-LCS85SW, MS-COPY-MULTENG, MS-COPY-MVE, MS-COPY-NXE85SW, MS-COPY-ODS25K, TL-COPY-CCT y TL-COPY-SCT
  • Servidor de datos abiertos (ODS) Metasys: MS-ODS25K-0, MS-ODS25K-6, MS-ODS25KSQL-0, MS-ODS25KSQL-6, MS-ODS25K-SCS y MS-ODS25K-SC3
  • Energy Essentials: MS-EREPORT-0 y MS-EREPORT-6