Información sobre licencias - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active

El siguiente software y herramientas de Metasys requieren la obtención de una licencia con Software Manager y el portal de licencias en línea:

  • Servidor de Metasys: ADS, ADX, ADS-Lite y OAS
  • Motor de software de Metasys: NAE85, LCS85
  • Utilidad de exportación de Metasys
  • Metasys para Entornos Validados (MVE)
  • SCT
  • CCT con paquete de dispositivos bus SA de Johnson Controls
  • Archivos del paquete del controlador de campo (FCP) Metasys
  • Archivos del paquete de dispositivos Metasys (DP)
  • API para Monitorización y Ejecución de comandos
    Importante: Los clientes existentes que deseen actualizar su software Metasys Server y el complemento de la API de monitorización y mando necesitan adquirir tanto el número de código de producto de actualización -6 correspondiente para la actualización de la licencia del software Server como el código de producto de actualización M4-APIMOCMD-6 para actualizar la API para Monitorización y Ejecución de comandos. Si los clientes existentes no adquieren ambos números de código de producto de actualización, la API deja de ser funcional.
  • Servicios de federación de Active Directory (ADFS) para el servidor Metasys
  • FIPS 140- 2
  • Detección de fallos de Metasys
  • Clasificación de fallos de Metasys (requiere la licencia de la detección de fallos de Metasys)
    Nota: En la versión 12.0 no se han añadido funciones significativas a la detección y evaluación de fallos. La licencia de Detección de fallos de Metasys y la licencia de Evaluación de fallos de Metasys permanecen en la versión 11.x y siguen funcionando en la 12.x.
  • Complemento de posibles zonas problemáticas para OAS Metasys
  • Complemento de datos históricos para OAS Metasys
  • Complemento de informes programados para OAS Metasys
  • Complemento para OAS Metasys para dos motores
  • Portal de administración de centros de Metasys (SMP)
    Nota: En la versión 12.0, SMP es una característica licenciable y solo está disponible para ciertos tipos de sitios de Metasys y restringido para otros, como se indica a continuación:
    • El SMP está disponible para los sitios nuevos y los ya existentes de MVE. En el caso de los sitios MVE, no es necesario adquirir la licencia de la función SMP por separado, ya que está incluida en la licencia MVE.
    • El SMP no está disponible para instalaciones nuevas de Metasys que no sean de MVE.
    • El SMP está disponible para los sitios Metasys existentes que se actualicen a la versión 12.0. La licencia de la función SMP debe adquirirse por separado.
  • Función de gestión BACnet/SC
  • Herramienta de cambios masivos (MCT)
    Nota: MCT está disponible a través de TL-BUNDLEMS-0 y no se vende individualmente.

Las aplicaciones y herramientas de Metasys mencionadas anteriormente no funcionan hasta que se obtiene la licencia. Es indispensable obtener la licencia tras efectuar una instalación nueva y una migración o actualización principal. Por el contrario, no es indispensable renovar la licencia al actualizar una aplicación a una versión secundaria: se puede continuar usando la misma licencia. La única excepción es el software de MVE, cuya licencia debe renovarse tanto para versiones principales como secundarias.