Software de actualización de Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Aplicación de software - Metasys System - 11.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

El software de actualización es software de Metasys de la versión actual para actualizar productos como ADS/ ADX, OAS, MVE, NAE85 y LCS85 en sitios donde ya hay instalada una versión principal anterior del software de Metasys (por ejemplo, actualizar software de la versión 10.x o anterior a la versión 11.0). Los paquetes de software de actualización de Metasys se identifican mediante el sufijo -6 en el número del código de producto.

Los paquetes de software de actualización de Metasys también pueden incluir actualizaciones del software Microsoft SQL Server actualmente compatible (por ejemplo, actualizar un ADX10 existente a un ADX10SQL).

Para las actualizaciones principales (por ejemplo, la actualización de la versión 10.x o anterior a la versión 11.0), debe adquirir un paquete de software de actualización de Metasys actual.

Para actualizaciones secundarias (por ejemplo, la actualización de la versión 10.0 a la versión 10.1), su representante de Johnson Controls puede actualizar el sitio.

Nota: Normalmente, las actualizaciones secundarias del software ADS/ADX no tienen coste alguno. Sin embargo, no todos los paquetes de software de versiones secundarias son gratuitos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls.

Por un coste nominal, puede adquirir una copia en DVD del software de actualización para su sitio de Metasys. Consulte Copia de software de Metasys para obtener más detalles.

Para saber si debe renovar la licencia de su software de actualización, consulte Información sobre licencias.