Información sobre licencias - Metasys - LIT-12011703 - Aplicación de software - Metasys System - 11.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

El siguiente software y herramientas de Metasys requieren la obtención de una licencia con Software Manager y el portal de licencias en línea:

  • Servidor de Metasys: ADS, ADX, ADS-Lite, OAS, ODS
  • Motor de software de Metasys: NAE85, LCS85
  • Utilidad de exportación de Metasys
  • Energy Essentials
  • SCT
  • CCT con paquete de dispositivos bus SA genéricos
  • Archivos del paquete del controlador de campo (FCP) Metasys
  • Monitoreo y comando de API
  • Servicios de federación de Active Directory (ADFS) para el servidor Metasys
  • Detección de fallos de Metasys
  • Clasificación de fallos de Metasys (requiere la licencia de la detección de fallos de Metasys)
  • Complemento de posibles zonas problemáticas para OAS Metasys
  • Complemento de datos históricos para OAS Metasys
  • Complemento de informes programados para OAS Metasys
  • Complemento para OAS Metasys para 2 motores

Las aplicaciones y herramientas de Metasys mencionadas anteriormente no funcionan hasta que se obtiene la licencia. Es indispensable obtener la licencia tras efectuar una instalación nueva y una migración o actualización principal. Por el contrario, no es indispensable renovar la licencia al actualizar una aplicación a una versión secundaria: se puede continuar usando la misma licencia. El software MVE es la única excepción: requiere la renovación de la licencia para las versiones principales y las secundarias.