Copia de software de Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Aplicación de software - Metasys System - 11.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

Por un coste nominal, puede adquirir una reproducción en DVD del paquete de software Metasys instalado en su sitio Metasys. Estas copias contienen software sin licencia, cuya licencia puede obtenerse con Software Manager después de la instalación. La copia de software solo está disponible para la versión actual de Metasys; no se puede pedir copia de software de ninguna versión anterior de Metasys. Los paquetes de copia de software de Metasys se identifican mediante el prefijo MS-COPY- en el número del código de producto.

La copia de software es el único método para obtener los DVD de los paquetes de software de Metasys. Todo el software de Metasys está disponible para su descarga y concesión de licencias a través de la distribución en línea en el Portal de Licencias, incluidas las imágenes del motor de red.