Seguro - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active
El sistema Metasys utiliza protocolos de codificación y seguridad del sistema estándares del sector para proteger contra el acceso no autorizado a los sistemas de control y datos. El sistema Metasys incluye las siguientes características de seguridad:
  • Compatibilidad para usuarios locales, usuarios de Active Directory y usuarios de Microsoft® Office 365®.
  • Nombres de usuario y contraseñas no visibles.
  • Impone contraseñas seguras.
  • Proporciona una función opcional para enviar sus entradas de registros de auditorías configuradas y notificaciones de alarma a un servidor Syslog externo estándar del sector, de conformidad con la RFC 3164 publicada en Internet.
  • Proporciona configuraciones de cuenta inactivas para usuarios y reportes. Los informes de cuentas de usuarios inactivos están disponibles en SMP. Los eventos de cuentas de usuarios inactivos también se incluyen en el visor de auditorías y el visor de eventos.
  • HTTPS con TLS 1.3 entre componentes de Metasys, incluido el ADS/ADX, la UI de Metasys, la herramienta de configuración del sistema (SCT) y los motores de red. Esta mejora garantiza el nivel de seguridad más alto para proteger el sistema de automatización de edificios ante usuarios no autorizados y piratas informáticos.
  • Instala certificados auto-firmados en los productos compatibles, con la opción de configuración de certificados de confianza.
  • Se muestra uno de tres iconos de escudo de seguridad en las IU de SCT para indicar el nivel de conexión vigente: de confianza, autofirmado o sin confianza.