Escalable - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Existen diferentes modelos de motores de red con diferentes capacidades de dispositivos de campo. Puede seleccionar el modelo que mejor se adapte al tamaño, la complejidad y el alcance de su proyecto específico.

Para proyectos que excedan la capacidad de un solo motor, los motores de red Metasys pueden conectarse en red entre ellos y pueden conectarse en red con un servidor de aplicaciones y datos/servidor extendido de aplicaciones y datos (ADS/ADX) para conseguir una funcionalidad adicional y la unificación del sitio. Además, la mayoría de los motores de red pueden actuar como Director del sitio de Metasys sin necesidad de un ADS/ADX si se conectan a un pequeño número de otros motores de red.