Características y ventajas - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NXE85SW-x - network engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Las características y ventajas siguientes se aplican a todos los motores de red, con características específicas que varían según el modelo y la versión del software.

Supervisión de las redes de controladores, incluidos los dispositivos con protocolos de Johnson Controls y de terceros
Admite la conectividad con estándares de red abiertos para mayor flexibilidad de los dispositivos de campo. Los protocolos compatibles dependen del modelo y de la versión del software, incluyen: BACnet/IP, BACnet MS/TP, LonWorks, N2 Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus (EN 13757-3) serie e IP, KNX IP, SIMPLEX® Fire, Zettler Fire Panel, Tyco C•CURE, OPC Unified Architecture (UA) y otros protocolos de terceros.
Comunicación mediante estándares de TI comúnmente aceptados a nivel de automatización y de empresa
El sistema Metasys se instala en su infraestructura de TI existente dentro de un edificio o una empresa y utiliza servicios de comunicación de TI estándar a través de la intranet de la empresa, WAN o Internet pública con túnel VPN o protección mediante firewall. Los motores de red también admiten la posibilidad de autenticar de manera opcional usuarios no locales a través de Syslog DDA para el registro de red de auditorías y eventos de Metasys.
Conformidad con la norma FIPS
Común a todos los motores de red que ejecutan el firmware de la versión 11.0, la función FIPS 1402 proporciona la conformidad FIPS con el sistema de automatización de edificios (BAS) del cliente. Para que un sitio sea totalmente compatible con FIPS, es necesario actualizar todos los motores de red a la versión 11.0 o posterior, y luego instalar y licenciar la función FIPS 1402 en el servidor Metasys.
BACnet/SC
BACnet/SC es una actualización reciente de la normativa de interoperabilidad BACnet destinada a mejorar la ciberseguridad y la integridad de la infraestructura de red. BACnet/SC identifica una capa de enlace de datos segura y encriptada, diseñada para cumplir los requisitos, las políticas y las limitaciones de las infraestructuras de redes IP.
Interfaz del usuario segura basada en web
Acceda a los datos del sistema en los motores de red desde cualquier dispositivo conectado a la red con un navegador web compatible. Todos los motores de red actualizados tienen certificados autofirmados para comunicación cifrada. Opcionalmente, puede desplegar certificados de confianza en los motores de red que el departamento de TI del cliente o una autoridad de certificación (CA) proporcionan y gestionan.
Metasys UI (interfaz de usuario basada en la web)
Proporciona un acceso de usuario independiente del dispositivo del cliente a los datos del sistema NAE8500 Metasys desde cualquier navegador web compatible con un dispositivo que se conecte a la red.
Función de Director de Sitio
Si configura un motor de red como Director de Sitio, puede acceder a todos los datos del sitio desde ese único dispositivo. El dispositivo designado como director del sitio coordina la visualización de los datos de un máximo de tres motores para facilitar la navegación por todo el sitio. Esta posibilidad solo está disponible en algunos modelos de motores de red.
Interfaz de usuario integrada y software de configuración del sistema en línea
Utilice el software protegido con contraseña para habilitar, configurar, poner en marcha, archivar datos, supervisar, enviar comandos y realizar diagnósticos del sistema desde cualquier dispositivo por medio de un navegador web, sin necesidad de un software de estación de trabajo independiente.
Sistema operativo Linux®
Todos los motores de red NAE55 versión 10.0 y posteriores funcionan con Linux, que es un sistema operativo robusto, ampliamente aceptado y con gran nivel de compatibilidad.
Transferencia de archivos en segundo plano
Con esta nueva característica, es posible transferir actualizaciones de firmware, bases de datos de archivo y base de datos de seguridad desde la herramienta de configuración del sistema (SCT) al NAE55 mientras el motor sigue operativo, lo que minimiza las interrupciones del sistema. La transferencia de archivos en segundo plano solo está disponible para los NAE55 de la versión 10.1 o posteriores, y para la nueva familia de motores de red SNE y SNC que se introdujeron en la versión 10.1. Para obtener información sobre la familia más reciente de motores de red, consulte el boletín SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).