Escalable - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

Hay disponibles diferentes modelos de motores de red, cada uno con diferentes capacidades de dispositivos de campo, lo que permite seleccionar el modelo que mejor se adapte al tamaño, la complejidad y el alcance de su proyecto específico.

Para proyectos que excedan la capacidad de un solo motor, los motores de red Metasys pueden conectarse en red entre ellos y pueden conectarse en red con un servidor de aplicaciones y datos/servidor extendido de aplicaciones y datos(ADS/ADX) para conseguir una funcionalidad adicional y la unificación del sitio. Además, un motor de red, conectado a un número pequeño de otros motores de red, puede actuar como Director del Sitio de Metasys sin necesidad de un ADS/ADX.