NAE-S - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Figura 1. Motor de automatización de red segura NAE-S

El NAE-S (MS-NAE551S-2) es una versión segura del motor de automatización de red NAE55 estándar que utiliza tecnología de cifrado integrada para ayudar a proteger y asegurar el sistema de automatización del edificio en el extremo final. Al igual que otros NAE, el NAE-S reforzado supervisa y controla las redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, incluidos los equipos de HVAC, la iluminación y la seguridad. El motor incluye una tarjeta interna que cuenta con las certificaciones Common Criteria y FIPS 140-2 de nivel 2, que especifican el uso de un módulo criptográfico y una carcasa antimanipulaciones. En su primera versión, el NAE-S se suministra con una imagen de Metasys, versión 8.0, y solo se vende en Estados Unidos y Canadá. Si actualiza el NAE-S con el firmware de la versión 11.0, el NAE-S pasa a ser también compatible con FIPS 140-2. Para obtener más información, consulte Secure Network Automation Engine Catalog Page (LIT-1900996) .