Al iniciar el LIP aparece la pantalla de ubicación del paquete de idiomas (s).
Utilice el botón examinar para seleccionar la ubicación de los archivos del paquete de idiomas. La ubicación especificada debe ser correcta para el LIP para proporcionar cambios, añadir y eliminar operaciones de idioma. La ubicación del archivo debe ser la unidad local o una unidad de Red asignada que se asigna a una letra de unidad. Para obtener más información, consulte Obtención de los paquetes de idiomas traducidos de la sección Language Installation Program Installation Guide (LIT-12011793)
El archivo de configuración configur.ini para el producto también debe ubicarse en la misma carpeta de nivel superior que los archivos del paquete de idiomas. Si el LIP no puede encontrar el archivo de configuración, una Falta el archivo de configuración Aparece el mensaje. Un separado configur.ini se proporciona un archivo para cada traducción.