Ubicación de los archivos de paquetes de idiomas - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Al iniciar el LIP aparece la pantalla de ubicación del paquete de idiomas (s).

Figura 1. Pantalla de ubicación del paquete de idiomas

Utilice el botón examinar para seleccionar la ubicación de los archivos del paquete de idiomas. La ubicación especificada debe ser correcta para el LIP para proporcionar cambios, añadir y eliminar operaciones de idioma. La ubicación del archivo debe ser la unidad local o una unidad de Red asignada que se asigna a una letra de unidad. Para obtener más información, consulte Obtención de los paquetes de idiomas traducidos de la sección Language Installation Program Installation Guide (LIT-12011793)

Nota: Especifique un nombre de servidor usando el Microsoft® Windows® convención de nomenclatura universal (UNC). Por ejemplo, se permite lo siguiente: \\servername\nitiesmalte \ruta nombrearchivo.

El archivo de configuración configur.ini para el producto también debe ubicarse en la misma carpeta de nivel superior que los archivos del paquete de idiomas. Si el LIP no puede encontrar el archivo de configuración, una Falta el archivo de configuración Aparece el mensaje. Un separado configur.ini se proporciona un archivo para cada traducción.