Motores de red - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Cuando los usuarios inician sesión en un motor de Red directamente, la interfaz de usuario muestra el idioma predeterminado del motor de Red. Este proceso se produce incluso si los usuarios tienen diferentes idiomas asignados a sus perfiles en el servidor Metasys. Los motores de Red SNx solo admiten el idioma predeterminado del motor de Red. Asegúrese de que el Director del Sitio y cualquier motor SNx del sitio utilice el mismo idioma predeterminado.

Cuando cambie el idioma o el idioma predeterminado para un motor de Red, como SNE, SNC, NAE o NCE, el LIP copia los archivos de idioma traducido de su equipo a la carpeta apropiada del motor de Red. Después de hacer el cambio y se reinicia el motor, el idioma recién seleccionado se convierte en el idioma que se presenta a todos los usuarios de ese motor de Red. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el idioma o el idioma predeterminado, consulte Cambio de la configuración de idioma en un motor de Red o Cambio del idioma predeterminado en un motor de Red.