Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Cuando añada un idioma adicional para JCT, reinicie el dispositivo que ejecuta JCT. Asegúrese de planificar este tiempo de inactividad temporal porque se cierra la sesión de todos los usuarios actualmente conectados a JCT durante este proceso.

Puede personalizar el idioma que aparece en JCT para cada usuario con el Herramientas > Perfil de usuario Earth Fault Diagnostics?. Si no se selecciona un idioma del Perfil de usuario , la IU de Metasys utiliza el mismo idioma predeterminado que el servidor.

Debe instalar los mismos idiomas en la SCT que piensa ver en JCT.