Solución de problemas - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active
Tabla 1. Solución de problemas del LIP

Mensaje de usuario o problema

Explicación/Solución

La zona de idioma predeterminada está vacía.

Posiciones:

  • En el cuadro de diálogo seleccionar aplicación , seleccione un producto. Si la zona del idioma predeterminado permanece vacía, los archivos de idioma no existen para este producto, o la ubicación del archivo de idioma especificado es incorrecta. Verifique que los archivos estén presentes y que la ubicación del paquete de idiomas sea correcta.

  • El producto seleccionado no admite un idioma predeterminado diferente del idioma del servidor.
Los dos campos de la idiomas adicionales está vacío o no está disponible. El producto seleccionado no admite otros idiomas.
Ninguna selección de servidor o aplicación de Metasys aparece en seleccionar aplicaciones. El equipo no tiene instalados productos de Metasys.

La conexión ha fallado, compruebe la configuración remota.

Posiciones:

  • El nombre o la dirección IP del Director de Sitio especificado o del motor no es válido.
  • El nombre de usuario o contraseña especificado no es válido.
  • El servidor, motor o cliente donde reside la herramienta LIP está fuera de línea.
  • Se debe modificar la contraseña del usuario. Inicie sesión en el Director de Sitio o en el motor, cambie la contraseña del usuario y vuelva a intentar la operación.
  • Una Red privada o local podría no tener compatibilidad DNS para conectarse A motores por nombre de host. Añada el motor al archivo de Hosts en la máquina con LIP instalado, o conéctese por dirección IP.

La conexión ha fallado, compruebe los credenciales SQL.

La herramienta LIP no ha podido conectarse a la base de datos. Asegúrese de especificar un nombre válido de instancia de la base de datos y credenciales de inicio de sesión válidas.

log.txt no existe actualmente.

El archivo de registro no se puede encontrar en la ubicación esperada. El archivo no existe o alguien ha eliminado el archivo.

El directorio de origen del idioma no existe.

Ya no existe el directorio de origen del idioma de una operación anterior.

Falta el archivo de config., < la ubicación del paquete de idiomas > debe contener el archivo ini.

La carpeta donde se encuentren los paquetes de idiomas no contienen una configuración .ini archivo. El .ini el archivo para el producto debe copiarse a la misma carpeta principal que los archivos del paquete de idiomas.

Demasiados archivos de configuración < la ubicación del paquete de idiomas > solo puede contener un único archivo ini.

La carpeta que contiene los paquetes de idiomas tiene más de un archivo de configuración. Eliminar innecesario .ini archivos.

Archivo config. no válido, no puede leer < ubicación de paquete de idioma >

La carpeta donde se encuentran los paquetes de idiomas contiene un archivo de configuración que es no legible. Sustituya el .ini archivo con uno nuevo descargado desde la página de inicio LIP del portal Johnson Controls.

Fallo al seleccionar < producto >. Referencia de objeto no establecida en una instancia de un objeto.

La herramienta LIP no puede leer los productos del archivo de configuración. El archivo no puede ser válido o dañado. Sustituya el .ini con una copia actualizada de la página de inicio LIP del portal Johnson Controls.

< idiom:locale > ya instalado.

El idioma que desea configurar como idioma predeterminado ya está instalado como predeterminado. Seleccionar volver a cargar, o seleccionar No para cancelar.