Eliminar un idioma - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Si desea eliminar un idioma de un equipo ADX que utiliza el sistema Metasys Advanced Reporting, no elimine el inglés como idioma.
Nota: Al añadir o eliminar un idioma, puede tardar unos 10 minutos para que el cambio afecte.

Procedimiento

  1. Inicie la herramienta LIP.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar aplicación , seleccione el servidor o aplicación Metasys. Puede eliminar los idiomas de los productos en la siguiente lista:
    • Servidor Metasys (ADS/ADX, OAS) e IU de Metasys
    • Servidor de datos abiertos (ODS) de Metasys
    • Advanced Reporting System - sistema de Informes avanzados (ARS)
    • Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT)
    • Herramienta de configuración del sistema (SCT 10. x y posteriores )
    Nota: Para la herramienta de configuración del sistema (SCT) desde la versión 10.0 y posteriores y el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, debe completar las credenciales de autenticación para Microsoft SQL Servidor® base de datos
  3. Para establecer comunicación entre el LIP y el servidor, complete las credenciales en el Ajustes de SQL .
    Si inicia sesión en la misma máquina que el SQL Server está instalado, complete los siguientes pasos:
    1. Seleccione la opción Usar instancia de base de datos predeterminada Casilla de verificación. Esto desactiva la Nombre de instancia y utiliza la instancia local de SQL Server en la máquina actual.
    2. Seleccione la opción Usar autenticación de Windows Casilla de verificación. Esto desactiva la Nombre de usuario y Contraseña y utiliza el usuario actual de Windows para iniciar sesión en SQL Server.
    Si SQL Server se encuentra en una máquina diferente a la que está trabajando, complete los siguientes pasos:
    1. En el cuadro de diálogo Nombre de instancia campo, escriba el dominio y el nombre completo del servidor SQL en el siguiente formato: < nombre de host > \ < nombredeinstancia >.
    2. Para determinar la instancia de SQL Server, inicie la Administrador de configuración de SQL Server para su versión de SQL Server.
    3. En el panel izquierdo, haga clic en Servicios de SQL Server.
    4. En el panel derecho, el nombre de la instancia de SQL Server está entre paréntesis, por ejemplo, Sqlexpress o Mssqlserver. Haga clic en OK (Aceptar).
    5. En el cuadro de diálogo Nombre de usuario y Contraseña , escriba sus credenciales de inicio de sesión de SQL Server.
  4. En el cuadro de diálogo Idiomas adicionales , en la sección En uso , seleccione el idioma que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.
  5. El results [Resultados ] muestra el progreso del cambio de solicitud y el sistema guarda los resultados en un archivo de texto llamado log.txt. Para abrir los resultados, haga clic en el botón results [Resultados ] hipervínculo. Si la opción Results [Resultados ] contiene un mensaje de error, consulte la sección Solución de problemas en la sección Language Installation Program Help (LIT-12011349 ).
  6. En el cuadro de diálogo Idiomas adicionales , en la sección En uso , verifique que el idioma sea correcto.
    Repita estos pasos si se aplica lo siguiente:
    • Quiere eliminar otros idiomas.
    • Quiere eliminar el mismo idioma para otros productos instalados en la misma máquina.