Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Importante: Si está conectado directamente al motor, asegúrese de cerrar y cerrar la ventana del navegador web antes de cambiar el idioma para un idioma para un motor de Red. Además, asegúrese de que todos los demás usuarios cierre sesión en el motor de Red. El motor se reinicia para completar el proceso de cambio de idioma.
Procedimiento
- Inicie la herramienta LIP.
- En el cuadro de diálogo Ubicación del paquete de idiomas , verifique o cambie si es necesario la ubicación del archivo de los paquetes de idiomas traducido del producto. Haga clic en OK (Aceptar).
- En el cuadro de diálogo Ajustes , seleccione Localización.
-
En el cuadro de diálogo Seleccionar aplicación , seleccione un motor. Por ejemplo, para cambiar el idioma de un Portal de administración de centros NAE55, seleccione N50 Clase de dispositivo (Consulte Ayuda para ejemplos ).
Los dispositivos N50 Clase incluyen el NAE55, NIE59, SNE y SNC.
-
Para establecer comunicación entre el LIP y el motor, complete las credenciales en el Inicio de sesión en Metasys .
Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de Metasys
- En el cuadro de diálogo Tipo de conexión , haga clic en Nombre de host o Dirección IP.
- Si selecciona Dirección IP, introduzca la dirección IP del director del sitio.
- En el cuadro de diálogo
Nombre de host del dispositivo (SiteDirector: DeviceName )
, introduzca el nombre del Director de Sitio seguido del nombre del motor de Red utilizando el siguiente formato distinción entre mayúsculas y minúsculas:
< Nombre de host del Director del sitio: Nombre de host del motor de Red >. - En el cuadro de diálogo Nombre de usuario y Contraseña campos, tipo válido administrador credenciales de inicio de sesión para el motor.
- Haga clic en Probar conexión. Este proceso puede tardar más de un minuto en completarse. Si recibe un mensaje de error durante el proceso de conexión, consulte la sección Solución de problemas en la sección Language Installation Program Help (LIT-12011349 ).
Cuando se realiza la conexión, los campos LIP se actualizan para reflejar la conexión con el motor. Aparece el siguiente mensaje de usuario:
- Advertencia: El NxE se restaurará automáticamente una vez que LIP aplique el cambio de idioma solicitado.
-
Haga clic en OK (Aceptar).
Nota: Si no es posible reiniciar el motor en este momento, no proceda al siguiente paso.
- En el cuadro de diálogo Idioma , seleccione un idioma.
-
En el cuadro de diálogo Ubicación del país , haga clic en Cambio. Aparece este mensaje siguiente:
NxE ahora se reinicia. Dependiendo del motor, el reinicio puede tardar entre 5 y 20 minutos en completarse
-
Haga clic en Aceptar para borrar el mensaje. El results [Resultados ] muestra el progreso del cambio de solicitud y el sistema guarda los resultados en un archivo de texto llamado
log.txt. Para abrir los resultados, haga clic en el botón results [Resultados ] hipervínculo. Si la opción Results [Resultados ] contiene un mensaje de error, consulte la sección Solución de problemas en la sección Language Installation Program Help (LIT-12011349 ). -
En el cuadro de diálogo Idioma y idioma del país , en la sección En uso , verifique que los detalles sean correctos.
Si seleccionó el servidor Metasys y desea añadir otros idiomas, consulte Añadir idioma.