Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: Al añadir o eliminar un idioma, puede tardar unos 10 minutos para que el cambio afecte.
Procedimiento
- Inicie la herramienta LIP.
-
En el cuadro de diálogo Seleccionar aplicación , seleccione un servidor o aplicación Metasys. A continuación se muestra una lista para los productos que admiten idiomas adicionales:
- Servidor Metasys (ADS/ADX, OAS) e IU de Metasys
- Servidor de datos abiertos (ODS) de Metasys
- Advanced Reporting System - sistema de Informes avanzados (ARS)
- Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT)
- Herramienta de configuración del sistema (SCT 10. x y posteriores )
Nota: Cuando añade un idioma a JCT, también debe añadir el idioma a SCT.Nota: Para la herramienta de configuración del sistema (SCT) desde la versión 10.0 y posteriores y el Sistema Avanzado de Informes de Metasys (ARS), debe completar las credenciales de autenticación para la base de datos de Microsoft SQL Server. -
Para establecer comunicación entre el LIP y el servidor, complete las credenciales en el Ajustes de SQL .
Si inicia sesión en la misma máquina que el SQL Server está instalado, complete los siguientes pasos:
- Seleccione la opción Usar instancia de base de datos predeterminada Casilla de verificación. Esto desactiva la Nombre de instancia y utiliza la instancia local de SQL Server en la máquina actual.
- Seleccione la opción Usar autenticación de Windows Casilla de verificación. Esto desactiva la Nombre de usuario y Contraseña y utiliza el usuario actual de Windows para iniciar sesión en SQL Server.
Si SQL Server se encuentra en una máquina diferente a la que está trabajando, complete los siguientes pasos:- En el cuadro de diálogo Nombre de instancia campo, escriba el dominio y el nombre completo del servidor SQL en el siguiente formato:
< nombre de host > \ < nombredeinstancia >. - Para determinar la instancia de SQL Server, inicie la Administrador de configuración de SQL Server para su versión de SQL Server.
- En el panel izquierdo, haga clic en Servicios de SQL Server.
- En el panel derecho, el nombre de la instancia de SQL Server está entre paréntesis, por ejemplo,
SqlexpressoMssqlserver. Haga clic en OK (Aceptar). - En el cuadro de diálogo Nombre de usuario y Contraseña , escriba sus credenciales de inicio de sesión de SQL Server.
- En el cuadro de diálogo Idiomas adicionales , en la sección Disponible , seleccione el idioma que desee. Haga clic en Add (Agregar).
-
El results [Resultados ] ventana muestra el progreso del estado de su solicitud y el sistema guarda los resultados en un archivo de texto llamado
log.txt. Para abrir los resultados, haga clic en el botón results [Resultados ] hipervínculo. Si la opción Results [Resultados ] contiene un mensaje de error, consulte Solución de problemas. Durante el proceso, se abre una ventana en blanco para finalizar correctamente la ventana. -
En el cuadro de diálogo Idiomas adicionales , en la sección En uso , verifique que el idioma sea correcto.
Si el idioma que ha añadido fue para un equipo ADS/ADX, y el equipo también tiene instalado el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, repita estos pasos para añadir idiomas adicionales, o añadir el mismo idioma para otros productos que se instalen en la misma máquina.