Documentación relacionada - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Tabla 1 contiene referencias de documentación relacionadas con los servidores, aplicaciones y motores de Red de Metasys que utilizan la herramienta LIP para establecer sus idiomas.

Tabla 1. Documentación relacionada con LIP

Para obtener información sobre

Consulte el documento

Instalación de la herramienta LIP

Language Installation Program Installation Guide (LIT-12011793)

Uso del sistema Metasys

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)

Actualización de los motores de supervisión

SCT Pro Help (LIT-12013035)

Configuración del Software ADS o ADX

ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645)
Configuración del Software del servidor abierto de aplicaciones (OAS) Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243)

Configuración del NAE

NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)
Configuración del SNE SNE Commissioning Guide (LIT-12013352)
Configuración del SNC SNC Commissioning Guide (LIT-12013295)

Configuración de un servidor de Control LonWorks (LCS)

LonWorks® Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568)

Uso del Software SCT

SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964)

Uso del NCE

NCE Technical Bulletin (LIT-12011267)

Uso del Sistema Avanzado de Informes de Metasys

Metasys Advanced Reporting System Help (LIT-12011312)

Uso de Metasys Export Utility

Metasys Export Utility Help (LIT-1201952)

Uso de la IU de Metasys

Metasys UI Help (LIT-12011953)

Uso de la herramienta de generación de gráficos

Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697)
Uso de la herramienta de configuración del sistema de Johnson Controls (JCT) Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116)