Mejora del rendimiento de las descargas - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Si su equipo tiene un bajo rendimiento al descargar desde el Portal de licencias, compruebe lo siguiente:

  • Una conexión de red por cable desde su PC al router suele ofrecer el mejor rendimiento.
  • Si está utilizando una conexión inalámbrica, es posible que esté compartiendo la conexión con otros dispositivos que empleen el ancho de banda disponible.
  • Si utiliza una conexión inalámbrica, el rendimiento de la descarga puede verse afectado por la distancia a la que se encuentre de un punto de acceso o router. Una buena práctica es tener línea de visión con el router.
  • Los routers de doble banda que ofrecen 2,4 GHz y 5 GHz se utilizan mucho. Es mejor utilizar la banda inalámbrica de 2,4 GHz si se conecta a una gran distancia (pero a diferencia de la de 5 GHz, es más probable que haya tráfico de red). La banda de 5 GHz ofrece un mayor ancho de banda, pero funciona mejor en distancias más cortas sin obstáculos.
  • Si se ejecutan varias descargas simultáneamente, se divide el rendimiento de las mismas.
  • La navegación por Internet puede afectar al tiempo de descarga.
  • El router puede ser antiguo y afectar al rendimiento.
Nota: Si después de la optimización basada en los consejos anteriores sigue experimentando un bajo rendimiento de descarga, intente cambiar a una red más rápida si es posible.