Evaluación de la conexión a Internet - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para evaluar la conexión a Internet, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Introduzca la URL de un sitio web seguro para probar su velocidad de Internet. La mayoría de los proveedores de Internet ofrecen una prueba de velocidad.
  2. Realice la prueba de velocidad de Internet. La prueba de velocidad informa de un resultado de subida y otro de bajada.
    Nota: Esta prueba informa de una velocidad media. Puede fluctuar hacia arriba y hacia abajo hasta que se complete.
  3. Intente descargar un archivo grande. Descargue el archivo grande Very Large File (1GB) si lo ofrece el test de velocidad.
    Figura 1. Descarga de archivos grandes y tiempo estimado de descarga a diferentes velocidades
  4. Cronometre la prueba para ver cuánto tiempo tarda en descargarse un archivo de 1 GB y puede utilizarlo como indicador de cuánto tiempo pueden tardar archivos más grandes. Pulse Ctrl+J en el teclado para ver el progreso de la descarga y anote la hora de inicio y finalización.