Visualización de información de pedidos - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

La siguiente tabla ofrece un resumen de la información del pedido que se muestra si se hace clic en un pedido de licencia. También se muestran las suscripciones asociadas a esa licencia.

Tabla 1. Tabla Order details
Nombre de columna Descripción
Product

Muestra el nombre del producto de software asociado a la licencia como un enlace en el que se puede hacer clic o el nombre de la suscripción asociada al pedido.

Nota: El nombre que se muestra en el Portal de licencias puede diferir ligeramente del nombre que muestra el software cuando se instala o utiliza.
Version

Muestra la versión del producto de software con licencia o suscripción. Si el producto de software no tiene versión, la columna está vacía.

Product Code

Muestra el código de producto del producto de software. El código del producto se corresponde con el ID del producto en AOMS. Esta columna está vacía para los productos sin código de producto que no están disponibles para su compra en AOMS.

Feature Version

En la columna Feature, se muestra la característica y la versión solo si se asigna una característica. En los casos en los que varias características están relacionadas con un producto, el número de características se muestra como hipervínculo. Por ejemplo: 5 Funciones.

Ordered Quantity

Muestra el número de licencias solicitadas y disponibles para su activación. Si hay software comprado que no tiene licencia con Software Manager, aparece el siguiente mensaje: License not Required

Nota: Las licencias devueltas se restan al número de licencias disponibles.
Actions
El nombre de la suscripción, el código de la misma y la cantidad disponible también aparecen en la tabla de información del pedido. Haga clic en el icono Expand para abrir los detalles de los productos asociados a una suscripción, así como para ver la fecha de creación y la fecha de la última modificación de la suscripción.
Tabla 2. Detalles de la información del pedido para suscripciones
Nombre de columna Descripción
Product

Muestra el nombre del producto de software asociado a la suscripción.

Version

Muestra la versión del producto asociado con la suscripción.

Product Code

Muestra el código del producto asociado con la suscripción.

Feature Muestra el nombre de la función.
Ordered Quantity

Muestra el número de licencias solicitadas y disponibles para su activación. Si hay software comprado que no tiene licencia con Software Manager, aparece el siguiente mensaje: License not Required

Status

Muestra el estado del producto asociado con una suscripción.

Machine Tag

Muestra la etiqueta de la máquina en la que se ha activado el producto de software. Una etiqueta de máquina proporciona una etiqueta descriptiva para una máquina. Está en blanco para las licencias que aún no están activadas.

Nota: Si es necesario, la etiqueta de la máquina se acorta para que quepa en el espacio disponible. Puede ver la etiqueta completa de la máquina y el ID del sistema la información sobre herramientas que aparece pasando el ratón por encima de la etiqueta de la máquina.
System ID

Muestra el ID de sistema de un equipo de usuario en el Portal.

Nota: Si es necesario, el ID de sistema se acorta para que quepa en el espacio disponible. Puede ver el ID de sistema completo en la información sobre herramientas que aparece pasando el ratón por encima de la etiqueta de la máquina.
Actions

Edición del nombre de proyecto

Puede editar el nombre del proyecto asociado a un pedido cuando haga clic en el número de pedido para ver los detalles del mismo. Para editar el nombre del proyecto, complete los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el icono de edición junto a Project Name.
  2. En el cuadro de diálogo Edit Project Name, introduzca un nuevo nombre de proyecto en el campo Project Name.
    Nota: El número máximo de caracteres permitido es 100. Se permiten los siguientes caracteres especiales: !@#$%&*+,.?(){}[].
  3. Introduzca un comentario en el campo Comments para explicar el motivo del cambio.
  4. Haga clic en Save para guardar la configuración o en Exit para cancelar los cambios.

Visualización del historial de cambios

Puede ver el historial de cambios realizados a los nombres del proyecto asociados a un pedido al hacer clic en el número de pedido en la pestaña Orders. Para ver el historial de cambio de nombre del proyecto, complete los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el icono de reloj junto a Project Name.
  2. En el cuadro de diálogo History, puede ver la siguiente información:
    • Date Changed: fecha en la que se realizó la modificación del nombre del proyecto
    • By: el nombre del usuario que hizo el cambio en el nombre del proyecto
    • Original Value: el nombre original del proyecto
    • New Value: el nuevo nombre del proyecto
    • Comments: comentarios adicionales sobre el motivo del cambio de nombre
  3. Haga clic en Close para cerrar el cuadro de diálogo History.