Edición de etiquetas de máquina - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para editar la etiqueta de una máquina que aparece en la pestaña Machines, complete los pasos siguientes:

Procedimiento

  1. En la columna Actions, haga clic en el icono de edición. Aparece el cuadro de diálogo Edit Machine Tag.
  2. Introduzca la etiqueta de máquina en el cuadro de texto Machine Tag.
    Nota: Cuando se cambia la etiqueta de la máquina en el Portal de licencias, una máquina en línea que ejecuta Software Manager muestra el valor actualizado después de que se actualice la pantalla principal de Software Manager o cuando se reinicie Software Manager. En máquinas sin conexión, la etiqueta de la máquina se actualiza en Software Manager después de la siguiente activación fuera de línea.
  3. Haga clic en Save.
    Nota: Si la máquina está conectada a Internet, puede actualizar la etiqueta de la máquina a través de Software Manager. Consulte Software Manager Help (LIT-12012389).