Desactivación de una licencia fuera de línea - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

La desactivación fuera de línea consta de tres pasos. No se puede volver a utilizar la licencia hasta que se hayan completado los tres pasos. En la siguiente tabla se detallan los pasos para una desactivación fuera de línea.

Tabla 1. Pasos de la desactivación fuera de línea
Paso Aplicación Se requiere conexión a Internet Resultado del paso Función del paso Enlace
1 Portal de licencias Descargue el archivo de desactivación de la licencia Inicia la desactivación fuera de línea Inicio de una nueva desactivación fuera de línea
2 Software Manager No

Aplique el archivo de desactivación de licencia para generar un archivo de liberación de licencia

Continúa la desactivación fuera de línea Continuación de una desactivación fuera de línea en Software Manager

Consulte también Software Manager Help (LIT-12012389).

3 Portal de licencias Cargue el archivo de liberación de licencia Completa la desactivación fuera de línea Completar una desactivación fuera de línea en el Portal de licencias