Visión general - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08
Puede utilizar la herramienta de cambios masivos (MCT) para realizar las siguientes acciones:
  • Editar la base de datos de la herramienta de configuración del sistema (SCT), con la interfaz de conectividad de SCT. Requiere la versión 10.0 o posterior de SCT.
  • Edite los archivos de exportación de SCT (ZIP).
  • Edite los archivos dbexport de SCT. Requiere SCT 6.5 o posterior.
  • Generar la BACnet® Archivos EDE en formato CSV basados en archivos de exportación de SCT (ZIP).
  • Generar los archivos EDE BACnet en formato CSV basados en la base de datos SCT.
  • Generar archivos de configuración del cliente MQTT (MCCF) para un motor SNx. Requiere Metasys® 12.0 o posterior.
  • Generar archivos IMP para la SCT y los motores.

La siguiente tabla resume los archivos IMP que se pueden generar en la MCT.

Tabla 1. Generación de archivos IMP de la MCT
Generar archivos IMP para Relacionados con Requiere
SCT/NAE Controladores FEC/FAC BACnet Archivos CAF
SCT/NAE Controladores FEC/FAC N2 Open Archivos CAF
SCT/NAE Controladores FX BACnet Archivos APD
SCT/NAE Controladores FX N2 Open Archivos APD
SCT/NAE Controladores DX9100 N2 Archivos DMO
SCT/NAE Controladores N2 Open Archivos PRN
SCT/NAE Controladores N2 System 91 y N2 Open Archivos DDL de base de datos NCM
Archivos MPB de base de datos N30
Base de datos del motor de datos ampliado. Archivos EDE de servicios de integración de sistemas en Europa
SCT/NAE Servicios de integración de sistemas en Europa Modbus® a integración del módulo BACnet Archivos TXT
SCT/NAE Controladores de dispositivos MIG Archivos VCT
SCT/NAE Dispositivos LON Archivos XIF
SCT/NAE Dispositivos BACnet Archivos EDE
SCT/NAE Motor de datos ampliado como dispositivo BACnet Archivos EDE de servicios de integración de sistemas en Europa
SCT/NIE5910 Dispositivos XL5K Archivos CSV
SCT/NIE Integración de Modbus NIEx9 Archivos VMD
SCT/NIE NIEx9 M-Bus™ Integración Archivos de modelos M-Bus
SCT/NIE NIEx9 KNX™ Integración Archivos FSE o archivos de Kxproj
SCT/NIE NIEx9 Zettler™ Integración de incendios Archivos TXT
SCT/NIE NIEx9 Bosch™ Integración de incendios Archivos DATA
SCT/NIE Integración de SNMP (GET y SET) NIEx9 Archivos SNR
SCT/NIE89 Integración DA de servidores OPC Detección automática de OPC

La siguiente tabla describe los motores compatibles con las integraciones:

Tabla 2. Motores compatibles con las integraciones
Integración Motores compatibles Versión de Metasys
Modbus NIEx9 Metasys 9.0. x o anterior
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 Metasys 9.0.x/10.0 o posterior
SNE/SNC Metasys 10.1 o posterior
M-Bus NIEx9 Metasys 9.0. x o anterior
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 Metasys 9.0.x/10.0 o posterior
SNE/SNC Metasys 10.1 o posterior
KNX NIEx9 Metasys 9.0. x o anterior
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 Metasys 9.0.x/10.0 o posterior
SNE/SNC Metasys 10.1 o posterior
Incendio Zettler NIEx9 Metasys 9.0. x o anterior
NAE55 Metasys 10.0 o posterior
SNE/SNC Metasys 10.1 o posterior
OPC UA™ NAE55/NAE85 Metasys 11.0 o posterior
SNE/SNC Metasys 11.0 o posterior
Victor-CCT•CURE™ NAE55/NAE85 Metasys 10.1 o posterior
SNE/SNC Metasys 10.1 o posterior
Cliente MQTT SNE/SNC Metasys 12.0 o posterior