Tabla de cuadrícula - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08
La tabla de cuadrícula muestra los atributos de un elemento. Para ver los atributos en la tabla de la cuadrícula, seleccione un elemento del Árbol Todos los elementos. En la tabla de cuadrícula puede editar los valores de los atributos. Cuando seleccione un elemento del Árbol Todos los elementos, haga clic en Actualizar para actualizar manualmente la cuadrícula con los atributos de los elementos. Para actualizar automáticamente la cuadrícula cuando seleccione un objeto en el Árbol de navegación Todos los elementos, seleccione la opción Actualización automática Casilla de verificación.
Nota: Cuando el panel de filtros está oculto, el modo de actualización pasa a ser automático.