Editor de tablas - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Selección de menú: Ver > editor de tablas

Utilice el editor de tablas para realizar rápidamente cambios en los valores contenidos en una sola columna de la tabla de cuadrícula. Tabla 1 describe los campos del editor de tablas:
Tabla 1. Ajustes del editor de tablas
Campo DESCRIPCIÓN
Selección de columna Seleccione la columna que contiene los valores que desea modificar.
Acción Seleccione el tipo de acción que desea utilizar para modificar los valores de una columna.
Rango de acciones Seleccione todas las celdas para modificar todos los valores de una columna. Para modificar los valores de un número de celdas seleccionado en una columna, resalte las celdas de la tabla cuadrícula y, a continuación, abra la ventana del editor de tablas y seleccione la opción de celdas seleccionadas.
Buscar Introduzca el valor que desea localizar.
Reemplazar Introduzca el nuevo valor que desea sustituir.
Anexar Introduzca el valor que desea añadir al valor existente.
Tabla 2 describe las acciones disponibles con el editor de tablas:
Tabla 2. Acciones del editor de tablas
Acción DESCRIPCIÓN
Buscar y reemplazar Localiza un valor existente y lo sustituye por un nuevo valor.
Reemplazar todos Reemplaza todos los valores de las celdas seleccionadas.
Valor predeterminado Sustituye un valor existente con el valor predeterminado. Las celdas con valores predeterminados aparecen en verde en la tabla de cuadrícula.
Buscar y anexar antes de Localiza un valor existente y añade un texto antes del valor.
Anexar antes de Añade texto antes de todos los valores de las celdas seleccionadas.
Buscar y anexar después de Localiza un valor existente y añade un texto después del valor.
Anexar después de Añade texto tras todos los valores de las celdas seleccionadas.
Primer carácter de palabras en mayúscula Cambia el primer carácter de todas las palabras de las celdas seleccionadas a mayúscula.
Primer carácter de cadena en mayúscula Cambia el primer carácter de la primera palabra de las celdas seleccionadas a mayúscula.
Todo en mayúsculas Cambia todos los caracteres de las celdas seleccionadas a mayúsculas.
Todo en minúsculas Cambia todos los caracteres de las celdas seleccionadas a minúsculas.
Serie de relleno Localiza un valor existente, lo sustituye por un nuevo valor, y crea una serie numérica basada en las reglas especificadas. El marcador de posición para el número es el # carácter.
Agregar compensación Aumenta o disminuye los valores con la desviación especificada.
Buscar y reemplazar (expresión Regular) Localiza un valor existente y lo sustituye por un nuevo valor, aplicando expresiones regulares.