Exportaciones de SCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Selección de menú: Herramientas > Funciones adicionales > Exportar desde SCT

La función de exportación desde SCT ofrece diferentes opciones para crear informes directamente desde la base de datos SCT. Puede utilizar la lista de objetos de exportación de la opción SCT para crear archivos Excel que contengan objetos. En las columnas puede seleccionar los objetos que desee incluir en los archivos de Excel. Se crea un archivo para cada dispositivo de supervisión NAE/NIE/SNx o servidor ADS/ADX. Los archivos base producidos dejan los campos de enumeración, por ejemplo, categoría y texto de estados, como números. Para sustituir los campos de enumeración con el texto localizado correcto, seleccione la casilla traducir y localizar. Para crear un archivo de estadísticas, seleccione la casilla de verificación solo estadísticas.
Nota: Si selecciona la opción traducir y localizar, el tiempo para generar el archivo Excel aumenta.