Creación de varias copias de una carpeta en el editor de vistas de usuario - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear varias copias de una carpeta dentro del editor de vistas de usuario y reemplazar las referencias del objeto, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. En la ventana del editor de vistas de usuario, seleccione la carpeta que desea copiar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta seleccionada y haga clic en Copiar.
  3. Seleccione el nodo de vista de usuario bajo el cual desea pegar la carpeta copiada.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la vista de usuario seleccionada y haga clic en Pegado múltiple.
  5. En el cuadro de diálogo Nombre base campo, introduzca un nombre de ID de objeto único e incluya el carácter numérico del marcador de posición #.
  6. En el cuadro de diálogo Arranque , introduzca el número que desea para el inicio de la serie.
  7. En el cuadro de diálogo Fin , introduzca el número que desea para el final de la serie.
  8. En el cuadro de diálogo Paso , introduzca el número que desea incrementar la serie.
  9. Desde el Formato , seleccione el formato número que desee para la serie.
  10. Haga clic en OK (Aceptar).
  11. En el cuadro de diálogo Buscar , introduzca el número que desea localizar.
  12. En el cuadro de diálogo Sustituir campo, introduzca el carácter numérico del marcador de posición #.
  13. Haga clic en OK (Aceptar).