Pestaña General - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08
Puede utilizar la pestaña general para seleccionar el modelo y el tipo de integración del dispositivo de supervisión y establecer reglas de creación de nombres para la creación de dispositivos, puntos de campo y extensiones. Las reglas relacionadas con los dispositivos de campo se basan en tres partes clave: clave de supervisión (sss), clave de modelo (MMM) y clave de dispositivo (ddd). Los campos clave están resaltados en naranja. Tabla 1 resume la configuración de la pestaña General.
Tabla 1. Ajustes de la pestaña General
Ajuste Campo DESCRIPCIÓN
Dispositivo supervisor Clave (sss) Define la clave de supervisión para nombrar los dispositivos de campo.
Modelo Proporciona una lista de tipos de modelos para el dispositivo de supervisión.
Integración Proporciona una lista de tipos de integración para el dispositivo de supervisión.
Reglas ID único de los controladores Define la regla de creación de nombres que se aplicará al ID único de los controladores.
Nombre de los controladores Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de los controladores.
Nombre del punto de campo Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de los puntos de campo.
Ampliación Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de las extensiones.