Propiedades del tema tipo suscripción - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08
Tabla 1. Propiedades del tema tipo suscripción
Propiedades DESCRIPCIÓN
ID DE TEMA Define el ID interno utilizado por la herramienta MCT.
Nombre en pantalla Actualmente no se utiliza.
Tipo de tema Define el tipo de tema. Seleccione el tema de tipo suscripción. El cliente MQTT se suscribe a un tema publicado por otro cliente y lo vincula a objetos de Metasys, que actualiza el valor actual.
Ruta Define la primera parte de la definición de la ruta vista en un mediador. Consulte Definición de ruta.
Tipo de carga útil
Seleccione un tipo de carga predefinida. Para seleccionar un tipo de carga estándar predefinido, en la lista de tipos de carga, seleccione uno de los siguientes:
  • Mínima
  • Compacto
  • Ampliado
  • Personalizado

Para la configuración del cliente MQTT, haga clic en los puntos suspensivos para añadir una nueva definición de tipo de carga estándar predefinida.

Carga útil de un único PNT Seleccione esta opción para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema. Como el identificador es único, se crea y envía un tema relacionado con el punto para todos los objetos Metasys asignados. Publica varios mensajes, con un atributo establecido para cada publicación.
Activo Desactive esta casilla para desactivar temporalmente un tema no utilizado.