Definición de ruta - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

La ruta se define en dos partes. La primera parte se define en la pestaña de definición del tema, consulte Figura 1. Esto constituye la parte raíz de la ruta final que se ve en el mediador. Después de completar la configuración de la pestaña de definición del tema, puede definir la subruta del tema en la pestaña de definición de puntos/cargas. La definición de la subruta de temas no es obligatoria, ya que puede asignar elementos de Metasys directamente a la ruta raíz. Sin embargo, puede definir la subruta del tema en la pestaña de definición de puntos/cargas para ayudarle a crear una estructura más clara de sus temas.

Importante: La compatibilidad con las subrutas y la profundidad de las subrutas que puede crear depende del mediador que utilice.
Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando defina la definición de la ruta:
  • Utilice el símbolo/como separador de nivel. Por ejemplo, Building01/ Floor02.
  • No utilice el símbolo $ al principio de la definición de la ruta.
  • No utilice el símbolo #en la definición de la ruta.
La siguiente figura muestra un ejemplo de una identificación de la ruta raíz en la pestaña de definición del tema.
Figura 1. Ruta del tema
La siguiente figura muestra un ejemplo de la subruta del tema en la pestaña de definición de puntos/cargas.
Figura 2. Subruta del tema