Configuración de la definición del tema MQTT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la pestaña de definición de temas para definir temas de tipo publicación o suscripción. Los temas definen el Árbol de datos de temas y las asociaciones de puntos en el motor Metasys que usted seleccionó anteriormente. Para configurar una definición de tema, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Para añadir un nuevo tema, seleccione la Definición de tema , haga clic en el botón Añadir .
  2. Para configurar la definición de tema, complete una de las siguientes opciones:
    • Para configurar un tema de tipo publicación, complete los siguientes pasos:
      1. En el cuadro de diálogo ID de tema , introduzca un ID de tema. Consulte Propiedades del tema tipo publicación.
      2. Desde el Tipo de tema lista, seleccione Publicación.
      3. En el cuadro de diálogo Ruta , introduzca la parte raíz de su ruta final. Consulte Definición de ruta.
      4. Desde el Tipo de carga , seleccione el tipo de carga predefinida que desee.
      5. Para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema, seleccione la opción Carga de punto único Casilla de verificación.
      6. Para definir la calidad del servicio (QoS), QoS seleccione la lista QoS que desee.
      7. Para que el mediador conserve el mensaje, seleccione la Retener Casilla de verificación.
      8. Para definir el intervalo entre publicaciones, en Intervalo de publicación , introduzca un valor en segundos.
    • Para configurar un tema de tipo suscripción, complete los siguientes pasos:
      1. En el cuadro de diálogo ID de tema , introduzca un ID de tema. Consulte Propiedades del tema tipo suscripción.
      2. Desde el Tipo de tema lista, seleccione Suscribirse.
      3. En el cuadro de diálogo Ruta , introduzca la parte raíz de su ruta final. Consulte Definición de ruta.
      4. Desde el Tipo de carga lista, seleccione Personalizado.
      5. Para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema, seleccione la opción Carga de punto único Casilla de verificación.
      6. Para definir la QoS, desde el QoS seleccione la lista QoS que desee.