ID de mediador |
Define el ID interno utilizado por la MCT. Para seleccionar una definición predefinida de mediador, haga clic en el botón puntos suspensivos. |
Nombre de visualización |
Actualmente no se utiliza. |
Solución de mediador |
Define la solución del mediador. En esta versión, el MQTT genérico es la única solución de mediador proporcionada. |
Servidor host |
Define la dirección IP o el nombre de host del mediador. |
Puerto |
Define el número de puerto que el mediador utiliza para el protocolo MQTT. Valores predeterminados:
-
8883: Conexión segura
-
1883: Conexión no asegurada
|
Identificador de cliente |
Define el nombre del cliente MQTT utilizado para conectarse al mediador. |
Limpiar sesión |
Para crear una nueva sesión, seleccione la Limpiar sesión Casilla de verificación. La nueva sesión sustituye a cualquier sesión anterior que se mantenga activa. |
Habilitar TLS |
Para aplicar TLS a una conexión segura, seleccione la opción Habilitar TLS Casilla de verificación. |
Mantener activa |
Define el tiempo que el mediador espera para reconocer si el cliente desconectó en segundos. |
Activo |
Para activar el mediador, seleccione la opción Activo Casilla de verificación. Puede definir varios mediadores; sin embargo, solo un mediador puede estar activo a la vez. |