Configuración de la definición del mediador MQTT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para definir la conexión a un mediador MQTT, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Para añadir un nuevo mediador, seleccione la Definición del mediador y haga clic en el botón Añadir .
  2. Para configurar la definición del mediador, complete una de las siguientes opciones:
    • Para utilizar una definición predefinida de mediador, complete los siguientes pasos:
      1. Haga clic en el botón de los puntos suspensivos. Consulte Bibliotecas de configuración del cliente MQTT.
      2. En la lista de definiciones de mediador predefinidas, seleccione la definición de mediador que desee.
      3. Haga clic en Seleccionar y cerrar.
      4. Haga clic en el ícono Save (Guardar).
    • Para configurar una nueva definición genérica de mediador, siga estos pasos:
      1. En el campo ID del mediador, introduzca un ID de mediador. Consulte Parámetros de definición de mediador.
      2. En el cuadro desplegable de la solución del mediador, seleccione la opción MQTT genérico.
      3. En el cuadro de diálogo host , introduzca la IP o el nombre de host del mediador.
      4. En el cuadro de diálogo Puerto , introduzca el número de puerto del mediador.
      5. En el cuadro de diálogo ID cliente , introduzca el nombre del cliente MQTT que desea conectar al mediador.
      6. Para crear una nueva sesión, seleccione la Limpiar sesión Casilla de verificación.
      7. Haga clic en el ícono Save (Guardar).