Configuración de la definición de punto/carga para temas de tipo publicación - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Procedimiento

  1. Desde el Definición de punto/carga , haga clic en el botón Añadir Árbol de datos de temas .
  2. Desde el ID de tema , seleccione el ID de tema que definió previamente en la Definición de tema pestaña y haga clic en Guardar.
  3. Opcional: Para añadir una subruta de tema, seleccione y haga clic con el botón derecho en el nodo del Árbol de datos del tema y haga clic en Añadir subruta de tema.
    Nota: La ruta puede contener muchas subrutas y dar lugar a una vista compleja.
  4. En la vista de Árbol de temas, seleccione un nodo del Árbol de datos de temas o un nodo de subrutas del tema.
  5. Para añadir puntos al nodo del Árbol de temas, en la Vista de Árbol de puntos , seleccione los puntos y haga clic en Añadir puntos al nodo del tema.
    Nota: Puede añadir un punto a cualquier nivel del Árbol de ruta del tema.
    Nota: Si no vincula los puntos de Metasys a un nodo del Árbol de temas, el tema correspondiente no se incluye en la generación del archivo de recursos para el controlador del cliente MQTT.