Valores CSV - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Los atributos requieren que introduzca valores específicos. Los atributos numéricos requieren un valor de punto flotante. Los atributos enteros o discretos requieren un valor entero. Los atributos booleanos requieren una T valor (verdadero) o F (falso). Los atributos de cadena requieren un valor de cadena.

Los valores presentes en la celda de una columna modifican una extensión existente o representan un parámetro para una nueva extensión. Una celda vacía no aplica ninguna modificación al atributo especificado. Celdas con el valor
<DEFAULT>
elimina el atributo de la base de datos y la SCT lo considera como el valor predeterminado.