Las columnas del archivo CSV son las siguientes:
| Columnas CSV | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| #FQR | Proporciona la referencia completamente cualificada para el punto que tiene extensiones adjuntas. |
| Acción | Especifica la acción que debe preformarse en una extensión. Los valores de la columna de acción son los siguientes:
|
| Clase de extensión | Acepta un valor para especificar el tipo de clase de extensión que desea modificar. |
| Atributo | Especifica el atributo para añadir a la extensión. Esta columna solo se utiliza cuando la acción se añade A. El valor predeterminado es 85. |
ID: El funcionamiento de la columna ID viene determinado por el valor de la columna de acción, indicada en la tabla siguiente:
| Valor de acción | Valor ID | Resultado |
|---|---|---|
| Añadir | El ID de la extensión. | El valor de ID es el ID de la extensión creada. |
| Modificar | La celda está vacía. | Las modificaciones se aplican a todas las extensiones de la clase especificada. |
| N.º F | Las modificaciones se aplican a la primera extensión de la clase especificada. | |
| El ID de la extensión. | Las modificaciones se aplican a la extensión igual a la ID de la clase especificada. | |
| Borrar | La celda está vacía. | Elimina todas las extensiones de la clase especificada. |
| N.º F | Elimina la primera extensión de la clase especificada. | |
| El ID de la extensión. | Elimina la extensión igual a la ID de la clase especificada. |
Tamaño del búfer (126): La dimensión del búfer dentro del NAE para las muestras. Los valores válidos son de 1 a 5000.
Intervalo de muestreo (2566): El intervalo en segundos de las muestras. Los valores válidos son 0 a 604800.
Repositorio habilitado (2549): La columna del repositorio habilitado se utiliza cuando las muestras deben ser llevadas al ADS. Los valores válidos son T (verdadero) o F (falso).
Punto de consigna de transferencia (2550): El punto de consigna de transferencia se utiliza para enviar muestras al ADS. Valores válidos: 1 a 5000.
Nota: Para manipular otros parámetros, por ejemplo, el incremento del COV del cliente (127), añada una columna con el número de atributo como encabezado. La lista de atributos cambia de acuerdo con la clase de extensión especificada. Las extensiones de alarma tienen atributos diferentes en comparación con las extensiones de tendencia.