Importar un nuevo dispositivo - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la acción de importar un nuevo dispositivo para añadir un dispositivo a un ramal existente. El archivo de recursos necesario para añadir un nuevo dispositivo varía en función del tipo de dispositivo que desea añadir al ramal. Por ejemplo, para añadir un controlador FxC BACnet a un ramal, necesita un archivo de recursos CAF que incluya los detalles relacionados con los puntos. Para añadir un controlador FxC BACnet a un ramal, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Seleccione el ramal en el Árbol Todos los elementos.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el ramal seleccionado y haga clic en Importar nuevo dispositivo.
  3. En el cuadro de diálogo Importar nuevo dispositivo-Tipo , seleccione la Controlador FxC BACnet icono y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en el botón Archivo de recursos puntos suspensivos y busque su archivo de recursos CAF.
  5. Haga clic en Abrir.
  6. En el cuadro de diálogo ID único , introduzca un ID único para su dispositivo.
  7. En el cuadro de diálogo Nombre , introduzca un nombre para su dispositivo.
  8. En el cuadro de diálogo Descripción , introduzca una descripción para su dispositivo.
  9. Haga clic en Siguiente > Siguiente.
  10. Para añadir puntos al controlador, seleccione los puntos y haga clic en el botón > .
  11. Haga clic en Finish (Finalizar).