Copiar y pegar varios estudios de tendencias - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear varias copias de un nodo de estudios de tendencias, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. En el Árbol Todos los elementos, seleccione el nodo que desea copiar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Copia múltiple.
  3. Seleccione el nodo bajo el cual desea pegar el nodo copiado.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Pegado múltiple.
  5. En el cuadro de diálogo ID base campo, introduzca un nombre de ID de objeto único e incluya el carácter numérico del marcador de posición #.
  6. Opcional: En el cuadro de diálogo Nombre , introduzca un nombre.
  7. En el cuadro de diálogo Arranque , introduzca el número que desea para el inicio de la serie.
  8. En el cuadro de diálogo Fin , introduzca el número que desea para el final de la serie.
  9. En el cuadro de diálogo Paso , introduzca el número que desea incrementar la serie.
  10. Desde el Formato , seleccione el formato número que desee para la serie.
  11. Haga clic en OK (Aceptar).
  12. En el cuadro de diálogo Buscar , introduzca el número que desea localizar.
  13. En el cuadro de diálogo Sustituir , introduzca el nuevo número.
  14. Haga clic en OK (Aceptar).