Convertir las extensiones de alarmas en alarmas intrínsecas - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Selección de menú: Haga clic con el botón derecho del ratón > Convertir extensiones de alarmas en alarmas intrínsecas

Puede convertir objetos de extensión de alarma en atributos de alarma intrínsecos del objeto principal. Este procedimiento es útil si necesita pasar de la gestión de alarmas nativa de Metasys a la gestión de alarmas totalmente compatible con BACnet. Esta operación se propaga a todos los secundarios del nodo seleccionado. Por ejemplo, si selecciona un ramal, se actualizan todas las extensiones de puntos de todos los dispositivos pertenecientes al ramal.