Adición de objetos secundarios - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para añadir un objeto secundario a un objeto, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto en el Árbol Todos los elementos.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto seleccionado y haga clic en Añadir objeto secundario.
  3. Desde el Tipo de objeto , seleccione el tipo de objeto secundario.
    Nota: El Tipo de objeto contiene objetos secundarios compatibles con el objeto principal seleccionado.
  4. En el cuadro de diálogo ID único , introduzca un ID de objeto único.
  5. Opcional: En el cuadro de diálogo Nombre , introduzca un nombre nuevo.
  6. Haga clic en OK (Aceptar).