Tabla de cuadrícula - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Brand
Metasys
Product name
Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Language
Español (España)
La tabla de la cuadrícula muestra los atributos de un elemento. Para ver los atributos en la tabla de la cuadrícula, seleccione un elemento del árbol Todos los elementos. Desde la tabla de la cuadrícula se pueden editar los valores de los atributos. Cuando seleccione un elemento del árbol Todos los elementos, haga clic en Actualizar para actualizar manualmente la cuadrícula con los atributos de los elementos. Para actualizar automáticamente la cuadrícula cuando se selecciona un objeto en el árbol de navegación Todos los elementos, seleccione la casilla Actualización automática.
Nota: Cuando se oculta el panel de filtros, el modo de actualización pasa a ser automático.