Selección de menú:
Utilice el editor de tablas para realizar rápidamente cambios en los valores contenidos en una sola columna de la tabla de cuadrícula. Tabla 1 describe los campos del editor de tablas:
Campo | Descripción |
---|---|
Selección de columna | Seleccione la columna que contiene los valores que desea modificar. |
Acción | Seleccione el tipo de acción que desea utilizar para modificar los valores de una columna. |
Rango de acción | Seleccione todas las celdas para modificar todos los valores de una columna. Para modificar los valores de un número seleccionado de celdas en una columna, resalte las celdas en la tabla de cuadrícula, luego abra la ventana del editor de tablas y seleccione la opción de celdas seleccionadas. |
Buscar | Introduzca el valor que desea ubicar. |
Sustituir | Introduzca el nuevo valor que desea sustituir. |
Añadir | Introduzca el valor que desea añadir al valor existente. |
Tabla 2 describe las acciones disponibles con el editor de tablas:
Acción | Descripción |
---|---|
Buscar y reemplazar | Localiza un valor existente y lo sustituye por uno nuevo. |
Reemplazar todos | Reemplaza todos los valores de las celdas seleccionadas. |
Valor predeterminado | Sustituye un valor existente por el valor predeterminado. Las celdas con valores predeterminados aparecen en verde en la tabla de cuadrícula. |
Buscar y añadir antes | Localiza un valor existente y añade un texto antes del valor. |
Añadir antes | Añade un texto antes de todos los valores de las celdas seleccionadas. |
Buscar y añadir después | Localiza un valor existente y añade un texto después del valor. |
Añadir después | Añade un texto después de todos los valores de las celdas seleccionadas. |
Primer carácter de las palabras en mayúscula | Cambia el primer carácter de todas las palabras de las celdas seleccionadas a mayúscula. |
Primer carácter de la cadena en mayúscula | Cambia el primer carácter de la primera palabra de las celdas seleccionadas a mayúscula. |
Todo en mayúsculas | Cambia todos los caracteres de las celdas seleccionadas a mayúsculas. |
Todo en minúsculas | Cambia todos los caracteres de las celdas seleccionadas a minúsculas. |
Rellenar serie | Localiza un valor existente, lo sustituye por uno nuevo y crea una serie numérica basada en las reglas especificadas. El marcador de posición para el número es el carácter #. |
Añadir compensación | Aumenta o disminuye los valores con la compensación especificada. |
Buscar y reemplazar (expresión regular) | Localiza un valor existente y lo sustituye por uno nuevo, aplicando expresiones regulares. |