Exportaciones de SCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Brand
Metasys
Product name
Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Language
Español (España)

Selección de menú: Herramientas > Funciones adicionales > Exportar de SCT

La función de exportación desde la SCT ofrece diferentes opciones para crear informes directamente desde la base de datos SCT. Puede utilizar la opción de exportar la lista de objetos de la SCT para crear archivos de Excel que contengan objetos. Desde las columnas puede seleccionar los objetos que desea incluir en los archivos de Excel. Se crea un archivo para cada dispositivo de supervisión NAE/NIE/SNx o servidor ADS/ADX. Los archivos base producidos dejan los campos de enumeración, por ejemplo, la categoría y el texto de los estados, como números. Para reemplazar los campos de enumeración con el texto correcto localizado, seleccione la casilla traducir y localizar. Para crear un archivo de estadísticas, seleccione únicamente la casilla Estadísticas.
Nota: Si selecciona la opción de traducir y localizar, el tiempo de generación del archivo Excel aumenta.