Extracción de un archivo de base de datos de exportación comprimido - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar la función de extracción de bases de datos comprimidas para extraer los archivos de un archivo DBEXPORT exportado y editar su contenido. El archivo DBEXPORT extraído contiene carpetas individuales relacionadas con un servidor o dispositivo supervisor específico. Para extraer una base de datos comprimida, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Haga clic en Herramientas > Funciones adicionales > Exportación de bases de datos > Extraer base de datos comprimida.
  2. Localice el archivo DBEXPORT que desea extraer y haga clic en Abrir.
  3. Seleccione una ubicación de almacenamiento del archivo y haga clic en Aceptar.